欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑机清洗剂基础知识

  • 2022.09.20 10:00:48
  • 米思米
  • 2486

在注塑机(直列螺杆式注射装置)中,碳化物在螺杆上的堆积会导致“混入异物”。在这里,我们将解释作为问题对策使用的清洗剂的功能,以及使用时、切换产品品类时的要点。

注塑机清洗剂的功能

在塑料成型/注塑成型中,是通过如下工序制造出塑料产品。

1. 熔融树脂

2. 充填到模具中

3. 冷却

4. 取出

承担这一工序的是“注塑成型机”。常见的注塑机结构为直列螺杆式。
使用1根螺杆,完成如下工序。

· 熔融树脂颗粒

· 计量

· 充填

螺杆取决于所使用的树脂,会被过热至约180~350℃。因此,由于树脂的滞留、烧焦、碳化等,碎屑会附着在螺杆的壁面上,烧焦的碳化材料与熔融树脂一起被填充到成型品中。这就是所谓的“混入异物”。

由于结构原因,碳化物在螺杆上的堆积是不可避免的。如果每天生产相同的注塑成型产品,可以将混入的异物量抑制在较少数量,但多数情况下一台成型机会用于生产多种成型产品,考虑到工序和产品交货期,往往没有时间每次都拆机清洗螺杆。

基于“有什么办法可以不用拆开螺杆就能够去除粘附的碳化物”这样的构想而出现的产品,就是“清洗剂”。

什么是清洗剂?

清洗剂是一种专门用于清洁注塑机螺杆的颗粒。

清洗剂具有如下5个特点。

·         去污力(去除粘附物质的能力)

·         发泡性

·         有点含有玻璃成分

·         易于排出(可能会有残留)

·         昂贵

这是一种发泡性树脂,在去除螺杆壁表面粘附物的同时挤出。清洗剂具有相应的使用温度范围。

有些种类含有玻璃类物质。

使用清洗剂时的要点

如果使用得当,清洗剂可缩短品类切换时间并大大提高生产率。在此,有几点需要予以考虑。

清洗剂很贵

清洗剂很昂贵。PP(聚丙烯)的价格在150日元/kg左右,而清洗剂的价格在500日元/kg以上。如果为了缩短品类切换时间而使用清洗剂,用量却超过所缩短的时间所需,就成了本末倒置。清洗剂的适当用量是根据适当的温度和成型机的大小所决定,请据此使用。

清洗剂残留

清洗剂具有去除粘附在螺杆上的碳化物的去污力。但另一方面,清洗剂也可能残留在螺杆上。对品类切换后的成型产品进行成型加工时,会有清洗剂混入......在从清洗剂替换为下一种成型材料时,充分进行清洗。

造成螺杆损伤

有些种类的清洗剂中含有玻璃类物质,可能会损伤螺杆。无需对此过于敏感,但是应了解相关的知识。

效果不如拆下螺杆清洗

由于清洗剂的目的是缩短品类切换时间,因此将其视为一种简易的螺杆清洗方法。效果终究还是比不上拆开螺杆清洗。如果使用清洗剂后更改产品生产品类,但混入产品中的异物无法通过任何方式去除,请对螺杆实施拆卸清洗。

切换产品品类的要点

根据清洗剂的特性和使用时的注意事项,对产品品类切换的要点进行讲解。

计划很重要

进行产品品类切换时,应根据

· 是否需要拆卸清洗螺杆?

· 清洗剂用量是否充足?

· 是否可以将生产品类的切换顺序改为由浅色到深色?

仔细制定计划。最好尽可能减少产品品类的切换。所以让我们尽可能精心制订计划。

让我们逐渐改为使用清洗剂吧

请索取样品试用。
经常会有“〇〇公司的清洗剂对这种树脂的颜色切换很有效”的说法。

也可使用廉价的原料排出清洗剂

如果清洗剂不能很好地排出,则必须大量使用后一种树脂进行清洗。如果后一种原料很贵,可以利用PP(聚丙烯)等便宜的原料进行清洗。使用廉价原料进行大量清洗,并在排空清洗剂之后添加后一种原料,可以降低原料损耗金额。

照片1 用过清洗剂之后使用PP(聚丙烯)进行清洗的状况

注塑机清洗剂基础知识

有些原料的价格高达2,000日元/kg以上。

推荐商品

工业清洗剂MPCL840 速干零部件

模具清洗剂/水路清洗剂

注塑机清洗剂基础知识

注塑机清洗剂基础知识

米思米

米思米

关联内容

Ø  异物、黑点的发生原因及其对策

Ø  成型现场维护的基础知识

Ø  注塑成型机的基本结构

Ø  成型产品与静电

Ø  注塑成型现场的废料对策


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities